This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1EVM:放大 TPA3111D1。 。 。 为什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852364/tpa3111d1evm-blown-up-tpa3111d1-why

器件型号:TPA3111D1EVM

在 TPA3111D1EVM 模块上进行飞线测试时、我们一直遇到故障。  此测试非常重要、因为我们正在对该放大器进行认证、以便用于我们的新设计。  TPA3111D1EVM 评估板上似乎存在错误。  根据数据表中的修订历史记录页面、引脚14直接连接到引脚7、而不是将建议的100K 电阻器与该引脚串联。  因此、我们的测试中出现了多种故障。  您可以就此发表评论吗?

Ray Hunter

Floyd Bell Inc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我需要更多信息。 您能否提供原理图并告诉我测试点在哪里? 此外、当您看到以下问题时、正在进行哪些类型的测试:电压或功能也是如此。 在您的飞线测试之前是否进行了其他测试、如果是、是什么。 kΩ 100k 电阻、我们建议在数据表中使用一个100k Ω 电阻与 AVCC 串联、前提是 PVCC 压摆率大于10V/ms。 您能否详细说明您遇到的故障类型。

    此致、

    Luis