This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:驱动程序可用性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849194/tlv320adc3140-driver-availability

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140

您好、Steve、

我注意到您表示驾驶员可能已在7月准备就绪。 但是、我在 ADC3140产品页面上没有看到它。 是否可以更新此驱动程序的状态? 如果尚未准备好、您能否提供 ETA?

谢谢、

Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    感谢您关注 TLV320ADC5140。  驱动程序已准备就绪,应该已经启用。  让我看看它在哪里挂起。  我将在星期一回来。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、  

    驾驶员应在第二天或第二天上线、但我将其连接到这里、现在就可以使用了。  

    e2e.ti.com/.../TLV320ADCx140Driver.zip

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、  

    用于 ADC5140的 Linux 驱动程序现已在 TI.com 上上线:

    此致、

    -Steve Wilson