This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:可用于 AM5278上的 TLV320dac3120

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLV320AIC3100, TLV320AIC3110, TLV320AIC3120, TLV320AIC3111, TLV320DAC3100, TLV320DAC3101, TLV320DAC3120, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851840/tlv320dac3120-which-can-be-used-for-tlv320dac3120-on-am5278

器件型号:TLV320DAC3120
主题中讨论的其他器件:AM5728TLV320AIC3100TLV320AIC3110TLV320AIC3120TLV320AIC3111TLV320DAC3100TLV320DAC3101TLV320AIC3104

你(们)好

我在 AM5728上使用 TLV320DAC3120-CODEC,并使用 SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11

我不知道可以使用哪个驱动程序。

那么,我可以使用 tlv320aic31xx.c 驱动程序吗?

以下是 tlv320aic31xx.c 中的表格


static const struct of _device_id tlv320aic31xx_of _match[]={
   {.compatible ="ti、tlv320aic310x"}、
   {.compatible ="ti、tlv320aic311x"}、
   {.compatible ="ti、TLV320AIC3100"}、
   {.compatible ="ti、tlv320aic3110"}、
   {.compatible ="ti、tlv320aic3120"}、
   {.compatible ="ti、TLV320AIC3111"}、
   {.compatible ="ti、tlv320dac3100"}、
   {.compatible ="ti、tlv320dac3101"}、
   {}、
};

在 am57xx-beagle-x15-common.dtsi 中、应向编解码器的兼容性中添加哪一个?

    tlv320dac3120: tlv320dac3120@18 {
        #sound-di-cells = <0>;
        兼容 = "ti、tlv320aic3104";
        reg =<0x18> ;
        分配的时钟 = <&clkoutmux2_clk_mux>;
        分配的时钟父节点 = <&sys_clk2_dclk_ddiv>;

        状态 = "正常";
        adc -稳定-ms = <40>;

        AVDD-SUPPLY = <&VDD_3V3>;
        IOVdd-supply = <&VDD_3V3>;
        DRVDD-SUPPLY = <&VDD_3V3>;
        DVDD 电源 = <&AIC_DVDD>;
    };

另一方面、

我们的 am5728 clkout2时钟现在为22.57MHz。 对于 TLV320dac3120,我们需要调整到11.92MHz。

如果要更改 am5728 clkout2时钟,只需将“&clkout2_clk”修改为<11920000>?

        sound0_master: simple-audio-card、codec {
            sound-dai = <&tlv320aic3104>;
            时钟 = <&clkout2_clk>;
        };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    请使用 tlv320aic31xx.c 驱动程序、TLV320DAC3120属于此器件系列。

    关于时钟输出的问题、您答对了。 请配置要使用的时钟  11920000。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.