This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 POP 噪声

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851826/tpa3255-tpa3255-pop-noise

主题中讨论的其他器件:TPA3255

尊敬的:

如何避免 TPA3255的 POP 噪声、因为  TPA3255 没有 Mute /SD 引脚。 我们的客户将在其新设计中使用 TPA3255、并发现它没有待机/静音引脚。 可以提供一些建议吗? 非常感谢。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    对于启动、它有一个用作软启动引脚的 CSTART 引脚、用于在 OUTP/N 之间保持平衡、以避免噼啪噪声。

    对于断电、建议保持 RESET#引脚逻辑低电平、然后执行受控的斜降序列以避免可闻噪声。

    此致、

    Hao