This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221中的持续暂停现象

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849325/tpa3221-a-continuous-pause-phenomenon-in-tpa3221

器件型号:TPA3221

您好、先生、

  当 设置到最大音量并仅通过一个通道连接到扬声器播放大型动态音乐时、使用 TPA3221 BTL 2* 75W@4r 可发现持续暂停现象、 另一个通道为空(如果两个通道连接到扬声器、则不会暂停。)

TPA3221由27.5V 电源供电、输入约为 RMS≈0.5V、PK≈2.2V、观察 示波器的 PWM 占空比有时接近100%。 在这种情况  下、如果 TPA3221 I 的供电电压升压至32.5V、并且最大 PWM 占空比将降低至大约90%、则可以解决该问题。

请问其他 D 类放大器在输入过载时是否有相同的输出暂停现象? 为什么会导致这种现象? 是因为 TPA3221具有不同的触发内部保护机制吗? 除了使用升压方法来提升 VCC 之外、还有其他方法吗?

非常感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    "暂停"持续多长时间? "如果两个通道连接到扬声器、则不会暂停"是否意味着它在 PBTL 模式下工作?

    您能否再次检查所用的电感器是否具有足够的饱和电流? 如果可能、请在暂停时测量电感器电流。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    • 暂停持续多长时间?

    仅在音乐峰值时才会持续50毫秒。

    • 当两个通道都连接到 TPA3221时、TPA3221是否在 PBTL 模式下工作?

    是的,2*BTL

    • 在发生暂停时检查电感器电流的建议。

    电感器不会有很大的饱和可能、因为在这种物流中、当负载变大时、电感器将从饱和状态返回到正常状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    BST 电容器的电容是多少? 您可以尝试33nF 或100nF 吗?

    描述中的行为看起来像是自动恢复的一些保护。 由于暂停相对较长(~50ms)、因此更有可能是过热保护。 该器件在每个通道上仅支持100W 功率。 对于75W*2,请使用 PBTL 模式。

    谢谢!

    此致、

    Hao