This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255的 Roc 和 IOC (LATCHED)规格

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850101/tpa3255-specification-of-roc-and-ioc-latched-for-tpa3255

器件型号:TPA3255

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TPA3255的 Roc 和 IOC (LATCHED)规格

TPA3255数据表具有以下这些说明。

此处的 Rocp 是指最小值还是最大值?
在数据表中、IOC 也被描述为典型值。
这是因为测试条件在最小值和最大值中描述
如果正确、Rocp 的最小值为47kΩ Ω、最大值为64kΩ Ω。
是这样吗?

如果它们不同、请告诉我 Rocp 和 IOC 的最小值和最大值。

此外、数据表第18页的底部有以下说明。

对于 CB3C 或锁存 OC 运行、超出指定值范围的 OC_ADJ 值将导致最小 OC 阈值。

此外、数据表底部还提供了以下说明。
对于 CB3C 或锁存 OC 运行、超出指定值范围的 OC_ADJ 值将导致最小 OC 阈值。
这被理解为47kΩ Ω 至64kΩ Ω 范围之外值的最小 OC 阈值。
是这样吗?

我还有一个问题。

在数据表第18页的图27中、IOC 似乎是与 OC_ADJ 电阻值示例图中的 Roc 变化成反比的线性线性线。

但是、当我在第19页的表3中创建图形时、它看起来像一条直线。
这种变化是否可以视为直线(或线性近似?) 如数据表中所示?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki-San、

    我明白你的观点。 需要一些时间来检查此信息。 稍后将更新。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。

    我正在等待您的回复。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    我的客户再次问我。

    您何时可以回答上述问题?

    请告诉我。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki-San、

    我得到了有关上限和下限的反馈。 这些限值与表中列出的值完全相同。

    对于其他问题、我们建议仅使用表中列出的值、请遵循规范。 我们无法保证、如果超出规格、会发生什么情况...

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。
    我几乎理解您对我的问题的答复。
    但有些问题是未知的、请再次告诉我。

    问题1:
    此处的 Rocp 是指最小值还是最大值?

    ⇒我理解您的以下答案。

    我得到了有关上限和下限的反馈。
    这些限值与表中列出的值完全相同。

    问题2:
    此外、数据表底部有以下说明。对于 CB3C 或锁存 OC 运行、超出指定值范围的 OC_ADJ 值将导致最小 OC 阈值。
    这被理解为47kΩ Ω 至64kΩ Ω 范围之外值的最小 OC 阈值。
    是这样吗?

    ⇒我知道它比您的上述答案更正确。
    换言之、它必须在47kΩ- 64kΩ 范围内使用。


    问题3:

    但是、当我在第19页的表3中创建图形时、它看起来像一条直线。
    这种变化是否可以视为直线(或线性近似?) 如数据表中所示?

    ⇒我没有得到这个问题的答案。
    请告诉我您对此问题的回答。

    此致、
    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki-San、

    在数据表中、TI 仅为每种保护行为提供四个 OC 设置值。 请为客户的应用选择一个给定的值。

    电阻和 OC 限制点之间没有准确的关系、因此不保证4个离散值中的任何电阻值、因此不建议使用。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、

    哈塞伯