This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863:MIC Bias 和 VIN

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863EVM, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849308/pcm1863-pcm1863-mic-bias-and-vin

器件型号:PCM1863

您好!

我们在麦克风输入设计中应用了 PCM1863、并发现麦克风偏置引脚上的电压从2.6V 下降到0、有时甚至只是0。   我们使用的 VIN 引脚(1P&1M)均为0、而其他未使用的 VIN 引脚为1.6V。  我们还更换了几个新的问题,问题仍然存在。 配置是根据数据表和 PurePath 控制台进行设置的。 具有相同配置的 PCM1863EVM 不存在此问题。

Q1:我们想知道 VIN 引脚的电压电平是否在内部上拉、通道的配置是否会影响 VIN 的电压电平?

Q2:除了上电位之外、什么可能会导致麦克风偏置电压下降? 是否仅在上电后设置为2.6V?

此处给出了 ADC 器件的 schamic:

  

SSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cain、  

    Q1 -是的、偏置在内部设置。  请注意、所有未使用的输入应使用一个0.47uf 电容器端接至 GND。  

    问题2. -微偏置是否下降?  还是输入端的直流偏置?

    我有几个问题要问您。  

    1.当输入为单端输入时,为什么要将输入配置为差动输入?

    2.我在原理图上看不到麦克风、 您是如何端接麦克风的?  

    读取寄存器6。  你读了什么?

    此致、

    -Steve Wilson

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    问题是麦克风偏置和输入直流偏置都下降或为0、即使它们是浮动的。 其他未使用的输入引脚为1.6 (悬空)。 我们多次更改了通道配置(寄存器6)、发现只有我们打算使用的 VIN 引脚才会降至0或几毫伏。   

    我们发现了可能导致问题的原因。 将 I2S 时钟源(SCKI、LRCK 和 BCK)连接 到 PCM1863EVM 后、 麦克风和输入偏置电源通电、如果断开 BCK 或 LRCK、两个偏置电压将立即降至0。 因此、这可能是由时钟的信号完整性问题引起的、该问题有时会将电源模式更改为待机模式。 这种解释是否正确?

    此致、

    Cain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cain、  

    嗯、这取决于您如何配置器   件、如果仍然有 SCLK、我不会期望偏置下降、但是、如果您处于自动检测模式、并且没有 L/R 和 BCLK、则器件将切换至待机状态。  

    此致、

    -Steve Wilson