This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:次级 ADC 计数到伏

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849586/pcm1863-secondary-adc-counts-to-volts

器件型号:PCM1863

您好!

我正在使用 PCM1863中的次级 ADC 测量直流电压(具体取决于 CH3R 输入)。

我可以进行测量、但通过查看数据表、我无法找到将计数转换为电压的公式。

有一些有关 ADC 输入衰减的信息(或者、当使用次级 ADC 输入时、我们可以说存在一些增益)、但我找不到更多。

假设我们有 ADC 输入 X、我们要将其转换为电压。 VREF 为1.65V (实际值、测量值)。 ADC 输出为2.1Vrms 满量程。

因此 Y = X / 2^15 * 2.1V * sqrt (2)+ 1.65V

现在、如何得出类似的公式、但用于次级 ADC 输入?

DS 表示最大正输入为4.3V。

实验得出以下结果:

ADC 计数:测量值

-32768:-0.775V

0:1.755V

32768:4.3V

因此、该值以~1.755V 为基准、摆幅约为~2.54V。  

有人能解释一下如何从数据表中得出此公式吗?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    数据表中似乎并未涵盖这一点、但它肯定应该是这样的! 我将进行一些挖掘、以确认您的实验值是否与预期的传递函数一致、并将在星期五之前提供更新。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    只是想跟进一下这个问题。 该传递函数肯定不包含在数据表中。 遗憾的是、我目前无法使用电路板来验证您的测量结果、但一旦我能够重复此操作、我将更新您的测量结果。

    最棒的

    Zak