This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:BYPA 设置为高电平、但 DOUT 上没有直流分量

Guru**** 2768765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850746/pcm1802-bypas-set-on-high-but-no-dc-component-on-dout

器件型号:PCM1802

您好!

我正在为学校制作一个项目、并使用 PCM1802。 我连接了它、当我在输入(模拟输出)上放置一些东西时、它工作正常。 现在、我想查看当我将 BYPA 设置为高电平时的差异、以查看输出端的直流电。 遗憾的是、它不起作用(它仍然只显示模拟)。 我甚至将2V 电压连接到输入、以获得纯直流输入、但 DOUT 上未显示任何内容。 这可能是什么原因? 可以解决吗?

提前感谢您、

Filip   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    通常、您的输入端将有交流耦合电容、信号将通过板载基准在内部偏置为1/2 Vs、因此如果在输入端放置2Vdc、您可能看不到有效数据。 旁路引脚将包括施加到信号的内部直流偏移。 您使用什么来解释音频数据? 您的信号分析器可能仍在应用高通滤波器?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我使用的是没有 HPF 的 XMOS 声卡。 我遇到的问题是 、当我在 BYPA 处于高电平期间施加直流偏移或增大直流偏移时、它不会显示任何输出信号变化。 我甚至使用函数发生器来生成正弦波、然后缓慢增大直流偏移、它不会对 DOUT 进行任何更改。

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    是 XMOS 声卡上的 PCM1802、还是您使用 TI EVM 来连接声卡? 我建议检查原理图和电路板、以确保输入端没有交流耦合电容器。

    最棒的

    Zak