This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:待机模式下的 POR 设置

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851028/tas2505-por-setting-when-the-standby-mode

器件型号:TAS2505

大家好、

您能否告诉我在器件处于待机模式时如何设置 POR。 客户是否应禁用 POR?

数据表在待机模式中提到、TAS2505对回放请求非常快速地做出响应。  

哪种模式可以快速响应待机模式或从关断模式重新启动?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    我的同事将查看这一点、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、  

    我相信您正在参考 应用参考指南、 其中第2.8.1.1.1节规定:"要将器件置于待机模式、LDO 带隙(第1页、寄存器1、D1 = 0)必须保持开启状态、并且所有其他模块必须断电。 该状态会导致 SPKVDD 电源在5V 时的待机电流约为100uA。 在待机模式下、设备会快速响应回放请求。"

    由于内部 POR 电路必须检测 DVDD 和 IOVDD 以复位器件(第3.2.1节)、因此它不会自动复位器件、因为 IOVDD ("所有其他块")已断电。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的快速回复。

    我了解 POR 电路行为。

    您能否在下面提供您的问题答案?

    哪种模式可以快速响应待机模式或从关断模式重新启动?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、  

    我不是很理解您的问题。 您能用不同的词来形容它吗?  

    您是否参考了应用参考指南的第2.8.1.1.1节:"在待机模式下、器件会快速响应回放请求。" ?  

    此致、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    很抱歉、我没有解释、

    是的、我参考 了应用参考指南的第2.8.1.1.1节:"在待机模式下、器件会快速响应回放请求。

    我的客户想知道、与从关断模式重新启动器件相比、响应速度有多快。

    是否可以比较这2个答案?

    Regads、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、  

    我认为关断和重启模式时间之间的唯一区别是电源排序和启动锁定时间。

    当器件从重新启动模式启用时、您需要考虑 PLL 初始化时间(大约10ms)。 但是、关断模式还考虑了电源定序时间(取决于系统电源)和启动锁定时间(大约1ms)。

    在这两种情况下,如果修改了数字滤波器系数,则至少需要考虑20ms 的延迟。 此外、如果模拟块和耳机步进时间配置为缓慢加电、也必须考虑这些时间(详细信息请参阅第1/registers 20和122页)。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    Carolina Gomez