This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:内部 PGA

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849162/tlv320aic34-internal-pga

器件型号:TLV320AIC34

大家好、团队、

我对 TLV320AIC34有疑问。 我们目前正在向 TLV320AIC34馈送信号、我们希望为线路1输入提供差分交流耦合信号。 我们使用+15/-15电源提供来自 PGA 的输入。 当我们尝试通过低音来降低信号时、我们注意到许多削波。 为了确保我们不会过度驱动音频芯片、我们在其上放置了一个示波器。 我们意识到 TLV320AIC34的输入似乎削波了0V 以下。 查看数据表、我注意到线路输入引脚的最大额定电压为-0.3V。 这是否意味着我们需要对引脚进行偏置? 是否有办法在内部偏置输入? 我们是否可以使用内部 PGA 来防止此削波?

感谢你的帮助!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、  

    输入端具有内部提供的直流偏置。  您应该在输入端使用交流耦合电容器。  如果这是不可能的、则需要为前端放大器提供 CM 偏置。  

    输入端具有以 GND 和 AVDD 为基准的保护二极管、 因此无法避免这种削波。  另请注意、模拟输入的 ABSMAX 为 AVSS-0.3 -> AVDD +0.3V  

    低于 AVSS-0.3可能会对器件造成永久损坏。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您对此提供的帮助和澄清!  我还有一个问题。  由于第1行引脚是内部直流偏置引脚;我是否能够测量引脚上的直流电势?

    谢谢

    Errol   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、  

    输入仅在激活时接收直流偏置。 如果您想这样做、 我可能建议连接到其中一个未使用的输入、这样会将输入弱偏置为输入 CM 电位。  只要电流消耗非常低、您就可以尝试将其用作基准。  

    此致、

    -Steve Wilson