This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:寄存器设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850946/tas2505-settings-for-registers

器件型号:TAS2505

您好!


如果 VBUS 电源关闭、设置是否会丢失并恢复为默认值?
设置为默认值的条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将查看这一点、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    解答1:

    应用参考指南的第3.2.2节:器件启动锁定时间中、规定:"在通过加电过程初始化 TAS2505之后、内部存储器被初始化为默认值。"

    因此、如果使用正确的上电序列关闭 VBUS 并重新上电、则寄存器将设置为默认值。  

    答2:

    第3.2.1节还介绍了在/RST 和 POR 之间设置默认值的条件以及软件复位。  

    第2.4.11节规定 :"/RST 引脚复位 I2C、I2S、信号处理和所有寄存器。 POR 复位 I2C、I2S、信号处理和所有寄存器。 寄存器位的 SW 复位仅复位信号处理和所有寄存器、而不是数字接口。"

    如果您使用的是扬声器驱动程序第2.4.8.2节讨论了正确重置的条件。 "重置可以通过两种方式完成。 首先、可以使用器件主器件复位、这需要切换 RST 引脚或使用软件复位。 如果使用了主器件复位、它会复位所有寄存器。 其次、可以使用专用扬声器功率级复位来保持所有其他器件设置。 扬声器功率级复位通过设置页1、寄存器45、SPKP 和 SPKM 的位 D1来完成。 如果故障条件已消除、则器件恢复正常运行。"

    如果您使用的是耳机驱动器2.4.8.1节讨论了正确重置的条件。 "重置可以通过两种方式完成。 首先、可以使用器件主器件复位、这需要切换 RST 引脚或使用软件复位。 如果使用了主器件复位、它会复位所有寄存器。 其次、还可以使用专用耳机功率级复位来重新启用输出级、从而保持所有其他器件设置。 耳机功率级复位通过设置 HPOUT 的第1页、寄存器9位 D5来完成。 如果故障条件已消除、则器件恢复正常运行。"

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez