主题中讨论的其他器件: DRV2700
我想使用 DRV2700EVM-HV500为如下所述的负载供电:
1、负载是 最大电流为100mA,4K 阻抗的恒流源。
2 μ s、脉冲宽度为0.2ms,频率为100Hz,、重复500次。
如下图所示
当 我将 DRV2700EVM-HV500设置为输出500V 并像上图那样连接负载, DRV2700EVM-HV500无法为我的负载提供足够的电源、并且输出电压从500V 下降到380V。
我想 ,我如何提高 DRV2700EVM-HV500的输出功率、使其能够满足我的负载要求、并且输出电压不会下降到低于430V。