This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:如何提高 DRV2700EVM-HV500#39;s 输出功率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849480/drv2700evm-hv500-how-can-increase-drv2700evm-hv500-s-output-power

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

我想使用 DRV2700EVM-HV500为如下所述的负载供电:

1、负载是 最大电流为100mA,4K 阻抗的恒流源。

2 μ s、脉冲宽度为0.2ms,频率为100Hz,、重复500次。

如下图所示

当 我将 DRV2700EVM-HV500设置为输出500V 并像上图那样连接负载, DRV2700EVM-HV500无法为我的负载提供足够的电源、并且输出电压从500V 下降到380V。

我想 ,我如何提高 DRV2700EVM-HV500的输出功率、使其能够满足我的负载要求、并且输出电压不会下降到低于430V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。

    我们的团队正在研究这一点。 我将在几分钟内提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我只能建议修改开关状态 SW3和 SW4以实现最高电压值(请尝试将两个开关都向下、以查看最大电平)。

    但是、DRV2700旨在处理压电致动器负载。 电压电平取决于压电负载的电容值。 遗憾的是、您似乎正在使用另一种负载。 因此、我们无法保证它能够正常工作。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 DRV2700是为处理压电致动器负载而设计的、但我认为如果功率足够、也可以 按照上面所述驱动我的负载。我已经将开关状态 SW3和 SW4都设置为向下、所以请确保可以 输出500电压。它可以确保 EVM 板不能满足功率要求、因此我需要知道如何操作 要更改 DRV2700EVM-HV500的电路以提高输出功率、请访问 e.g.change、另一个变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如您提到的、电路中应该有一些由于负载类型而无法达到功率的东西。 为了验证是否可以支持该负载、您是否可以尝试使用更高的负载来降低输出功率? 如果您可以找到不会降低输出电压的负载、则更容易找到具有更好处理实际负载能力的变压器。 这有道理吗?

    同样、我们无法保证它能够正常工作、因为它是我们电路的不同用途。 然而,这将使我们了解它是否能够工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis :

    我知道输出功率对我的负载不够、所以我需要知道如何增加 DRV2700EVM-HV500的输出功率。请给我一些建议。如果输出功率比现在增加50%、它可以满足我的要求。

    此致、
    Zoyee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoyee、

    我建议开始将 Rext 电阻器从10k 降低到6k。 这种修改会将升压转换器限制电流增加到大约50%。  

    此外、您能否提供有关未连接负载时获得的输出电压的详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    我同时将 SW3和 SW4设置为低电平、并使用 万用表测量电压、并在未连接负载时获得493V 电压。

     我在连接负载时已尝试了10k 至8k,的 Rext 电阻器,我听到了来自变压器的声音。我检查了变压器的数据表,额定电流为0.6A RMS.我猜是变压器 饱和了。所以我们可能需要另一个 具有更高饱和电流性能的更好的变压器。我需要 TI 的  帮助 、告诉我如何设计变压器。

    此致,

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoyee、

    对于您的设计、请务必记住、初级侧必须支持1A 的饱和电流、才能在次级侧达到100mA。 根据您提供的值、初级和次级必须支持50W 的最小功率(初级和次级分别为1A、50V 和100mA、次级分别为500V)。 此外、请记住、变压器的功率因数低于1。 通常、它大约为0.75。 因此、您需要一个能够在初级和次级上处理67W 功率的变压器。

    如果您可以获得具有这些特性的变压器、则可以获得所需的输出、而不会出现电压下降的风险。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    我认为我们不需要这么大的电源变压器。因为电流100mA 只是100Hz 中0.2ms 宽度的脉冲。所以我们不能使用"P=U*i=500V*100mA=50W"来计算功率。也许我们应该考虑平均功率?

    此外、我已经测试  了 DRV2700EVM-HV500 来连接我的负载、并将电流设置为70mA、负载如下图所示。它可以支持负载。我们不需要保持500V 输出稳定,只是不要降至可接受的450V 以下。

    此致,

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoyee、

    如果是这种情况、则需要获得比 EVM 中使用的变压器具有50%以上的功能。 如您所述、数据表指示变压器的额定电流为0.6Arms。 我建议查找大约1.1Arms 的变压器(考虑到功率因数导致的功率损耗)。 这应该足以处理您的负载。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.