This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:VCC=4.5V 时、TAS5411-Q1输出功率

Guru**** 2547810 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TPA3111D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850930/tas5411-q1-tas5411-q1-output-power-when-vcc-4-5v

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3111D1-Q1

尊敬的 TI 团队:
  我想确认 TAS5411-Q1的输出功率 和 VCC 之间的关系 、  负载为4Ω Ω。 我无法在数据表中找到数据或图。

  我还想知道 TPA3111D1-Q1中的同一个问题。

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    可以使用 TPA3111D1-Q1数据表第7.4.3节中的公式计算功率。  将 Vp 设置为4.5VDC。  该公式对于 TAS5411-Q1也是准确的。  请注意、TPA3111D1-Q1的最小工作电压为8VDC。