This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:采用单端配置时的效率

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850547/tpa6211a1-q1-efficiency-with-single-ended-configuration

器件型号:TPA6211A1-Q1

大家好、  

我是否可以确认单端配置的效率。

在数据表中、BTL 配置的效率如公式(8)所述。

如果是单端配置、

-与 BTL 相比、输出功率降低至1/4

-与 BTL 相比、输入平均电流为1/2

那么、我们是否可以认为单端的效率是 BTL 的1/2?  

此致、

Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fujihara-San、

    我的同事将查看这一点、他将尽快回答。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    您的假设似乎是正确的。
    效率仍受输出功率的影响、在低功率水平下降低、在较高功率水平下提高。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器