This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:音频输出功率计算

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850822/tpa2011d1-audio-output-power-calculation

器件型号:TPA2011D1

大家好、

是否有用于计算 TPA2011D1的最大输出功率的公式?

 

我的客户询问以下情况下的最大输出功率是多少:

VDD:2.7V、4 Ω 扬声器。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    图12 可以让您了解上述条件下的输出功率。 4欧姆负载的功耗为~700mW。
    这两幅图显示了 VDD = 2.5V 时的情况、VDD = 2.7V 时的差异将是输出功率能力稍高。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器