This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:PCM2902C 可以解码 Broadcom 机顶盒透析器的 S/PDIF 输入信号、但可以&'t 解码其他基于 Hisilicon 和 Realtek 的机顶盒的信号

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, PCM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846120/pcm2902c-pcm2902c-can-decode-the-s-pdif-input-signal-from-broadcom-set-top-box-palyer-but-can-t-decode-the-siganal-from-other-set-top-box-based-on-hisilicon-and-realtek

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件: PCM2902

尊敬的 Sirs:

应用:将 S/PDIF 信号传输到 USB  

问题:

1我们使用基于 Broadcom 芯片组的播放器作为 S/PDIF 输出,然后将 S/PDIF 输入输入输入到 PCM2902C 板。没关系。

2我们将基于 Hisilicon 或 Realtek 芯片组的播放器更改为 S/PDIF 输出,然后将 S/PDIF 输入输入输入到 PCM2902C 主板。它无法正常工作。我们怀疑 PCM2902C 无法识别来自其它芯片组的信号。

请帮助澄清为什么它会出现此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 的 USB 音频器件。

    您能否确认使用 Hisilicon 或 Realtek 芯片组时出现的故障症状是什么?  设备是否未锁定到输入的 S/PDIF 信号?

    您能否确认 Hisilicon 和 Realtek S/PDIF 输出驱动程序是否满足 DIN 信号所需的数字输入 VIH 和 VIL 电平?  如果您共享数据表、我们可以查看这些器件。

    此外、请确认他们正在使用所需的采样率之一(如下所示)?

    •48kHz 16位立体声

    •44.1kHz 16位立体声

    •32kHz 16位立体声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    如果我们将 Hisilicon palyer SPDIF 连接到 Yamaha 功率放大器、就可以了。

    但连接到 PCM2902、它不是 work.e2e.ti.com/.../Hi3798M-V200-Data-Sheet-01_2D00_General-Information.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟输入适用于 SPDIF。但 SPDIF 数字输入无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM2902C 用于与 TTL 电平 S/PDIF 输入信号一起工作、这些信号通常来自 TOSLINK 样式的光学连接器。  如果您尝试将较低级别的同轴电缆输出类型 S/PDIF 信号直接连接到 PCM2902C、则它将不起作用。   

    遗憾的是、HiSilicon 文档未包含所需的信息来了解它可能输出的 S/PDIF 级别的类型。  您是否可以对进入 PCM2902C 的 S/PDIF 信号进行屏幕截图?