请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 您好!
我们的客户使用 TAS5825M 构建240个 ES1电路板单元。
他们发现、即使 PDN 引脚置为高电平、2个 TAS5825M VR_DIG 引脚似乎在0.6V 时锁存。
在数据表中、不需要任何上电序列。
电源条件为 DVDD = 1.8V 和 PVDD = 5.0V
您是否发现 VR-DIG 引脚出现闩锁状态的任何问题?
此致、
Mochizuki