This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:无 BCK 输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849534/pcm1802-no-bck-output

器件型号:PCM1802

大家好、

我想将 PCM1802用作音频立体声 A/D 转换器 ADC 解码器24位96kHz (类似于 https://www.aliexpress.com/i/32830756646.html)作为我学校项目的主设备。 我连接了适当的引脚(模式1和模式2为高电平)、并使用适当波形的20kHz 函数发生器连接了系统时钟。 FSYNC 处于低电平、引脚3.3V 和5V 连接到电源。  

但是、连接了数据表上所述需要作为输入的所有内容后、我没有电池。  这可能是什么原因?   我已经更改了2个芯片以进行测试

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filip、  

    您需要提供具有以下频率之一的系统时钟、  

    您是否使用其中一个 SCK 频率?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管我无法打开页面、但我的系统时钟为24.5MHz。

    我遇到了另一个问题。  

    当我尝试24.5MHz 并尝试时、芯片开始过热。 这可能是什么原因?  PDWN 连接到 GND。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PDWN 连接到3.3V 时、它会工作