This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2`s THD+N 10%和 THD+N 1%的条件是什么?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849715/tpa3118d2-tpa3118d2-what-s-condition-for-thd-n-10-and-thd-n-1

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

尊敬的:

我们可以看到  TPA3118D2数据表和

下表证明了 TPA3118支持18W@12V (THD+N=10%)和15W@12V (1%)。

 

如果 TPA3116和3118曲线与以下曲线相同、 为什么说明不同?

 


 

如有任何建议、请告知我。


谢谢、

 

此致、

 

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

     您是指哪种描述差异?

     您是对的、 TPA3118支持18W@12V (THD+N=10%)和15W@12V (1%)。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

     我的意思是 THD+N=1%、THD+N=10%、这是`s 不同的条件、如 下图所示、我看到 电源电压是 相同的12V、

    同样的 RL = 4欧姆、 那么 TPA3118D2是蓝色曲线吗?  红色曲线是 TPA3116D2?

    `s 对吗?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lawrence、

    你犯了个错误。  曲线显示了同一电源下1%和10% THD 之间的差异、而不 是 TPA3116和 TPA3118之间的比较。

    在 PVCC 电源相同的情况下、10% THD 应用可支持更多功率输出。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    如何实现1%和10% THD+N?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您可以使用 Audio Precision Instrument 检查 THD 数据。

    此致、

    Derek