This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的 OC / DC 检测块。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TPA3156D2, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846355/tas5805m-oc-dc-detect-block-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TPA3156D2TAS5731

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了我们 TAS5805M 的 OC / DC 检测块。

TAS5805M 数据表第27页的9.2功能方框图介绍了 H 桥和栅极驱动器以及 OC /直流保护块。

请告诉我这个块中的详细配置图。

此外、请告诉我、如果 H 桥和栅极驱动器内部发生故障、OC /直流保护模块会发生什么情况。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiki、

      OC 和 DC 保护电路采用 H 桥和栅极驱动器进行独立设计。 如果栅极驱动器或 H 桥出现问题、通常没有输出。  

    OC 和 DC 由较大的输出电流或 DC 电压触发。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢 你的答复。

    我检查了其他器件的内部块。

    我能够使用 TPA3156D2确认独立的块配置、如下所示。

    其他 TPA31xxD2系列具有相同的块配置。 但是、在 TAS5805M 数据表中未知。

    OC / DC 的内部配置是否与 TPA3156D2等相同?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    内部 H 桥和栅极驱动器在 TAS5805M 和前一代闭环 D 类器件之间采用相同的结构

    OC 检测是指每个输出引脚的高/低侧 FET 电流。 阈值为5A。 直流保护测量左/右通道直流偏移输出。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。

    “内部 H 桥和栅极驱动器在 TAS5805M 和前一代闭环类

    在以上答案中,“前一代闭环 D 类”是指 TAS57xx 系列?

    如果是这种情况、我认为它与 TAS5731数据表的以下结构相同。

    是这样吗?

     此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    很难定义"名称结构"。 每个项目的栅极驱动控制逻辑不同、但基本控制理念和 H 桥 D 类几乎相似。

    建议重点关注详细的客户 OC/DC 问题。  

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我的客户想知道具有 OC / DC 检测功能的 TAS5805M 内部块的配置。
    我知道 Linda-San 回答说,它是独立的。
    但是、我无法理解 TPA 系列数据表中对方框图的详细描述、而不是 TAS 系列。
    我问您它是否与 TAS5731配置相同。
    OC / DC 检测块是否与 TAS5731不同?
    请告诉我我的问题。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我们花一些时间进行检查、稍后再联系您。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy–San、您好!

    感谢你的答复。

    我正在等待您的回复。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到我在中国的同事的回声,今天又对他们说了几遍。 将在下周初提供我们的答案。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy–San、您好!

    很抱歉我迟到了。

    感谢您的友好回复。

    我正在等待您本周的回复。
    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    TPA 和 TAS5731方框图都只显示了非常简单的保护块。 如果您问他们、TAS5805M 与 TAS5731是相同的直流/直流保护块。

    此致、

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释。

    此致、

    哈塞伯