This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于待机模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849669/tas2505-about-standby-mode

器件型号:TAS2505
在《TAS2505应用参考指南》第2.8.1.2.1节"待机模式"中、描述如下。 “所有其它块”是否表示 IOVDD 电源? 在第3.1.2节"上电序列2"中、序列是在开启 IOVDD 后开启 AVDD 和 DVDD。 在 AVDD 和 DVDD 或 SPKVDD 打开时、断开或连接 IOVDD 是否安全? 对于图1-3中的主机处理器接口、是否可以在断开 IOVDD 的情况下保持 SDA 和 SCL 上拉? 当 IOVDD 断开时、是否需要下拉来自 TAS2505的输出信号 DOUT? 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我的同事将查看这一点、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在《TAS2505应用参考指南》的第2.8.1.2.1节"待机模式"中、"所有其他模块"是指 IOVDD。  

    当 AVDD/DVDD/SPKVDD 打开时、连接/断开 IOVDD 是安全的。 您是从外部还是通过内部 LDO 生成 AVDD/DVDD?  

    即使未如图1-3所示通电、也可以保持 SCL 和 SDA 通过 IOVDD 上拉。  

    您是否使用 DOUT? 如果不是、则可以将其保持浮动。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它不是内部 LDO。
    引脚处理是否会根据是否为内部 LDO 而变化?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我问您是否为 AVDD/DVDD 提供了内部 LDO、因为如果这样做、AVDD/DVDD 将与 SPKVDD 同时加电。  

    引脚处理不依赖于内部 LDO。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez