大家好、我正在做一个大型项目、其中我将使用此 USB DAC。 首先、一切都是正确的(在 PCB 原型上)、但有时当我将器件插入计算机时、它会给出错误的 HID 描述符器件、这很奇怪、我无法理解问题。 如果我更换一个完整的新 PCM ... 它再次运行、这是一个周期、有时它在一小段时间内失败、而其他周期则更大。
原理图上是否有任何错误?请注意:晶体的100万电阻器未组装¡Ω。
感谢 Carlos 提供的任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在做一个大型项目、其中我将使用此 USB DAC。 首先、一切都是正确的(在 PCB 原型上)、但有时当我将器件插入计算机时、它会给出错误的 HID 描述符器件、这很奇怪、我无法理解问题。 如果我更换一个完整的新 PCM ... 它再次运行、这是一个周期、有时它在一小段时间内失败、而其他周期则更大。
原理图上是否有任何错误?请注意:晶体的100万电阻器未组装¡Ω。
感谢 Carlos 提供的任何建议。
尊敬的 Carlos:
我怀疑晶体谐振器振荡不正确。 某些晶体需要精确的负载电容。 您可以在原理图上添加注释、说明您使用 的是22pF 或30pF。 电容应约为 C22=C23 =(2×CL)-杂散。 很难估算 CSTRAY、但它通常为2-10pF、具体取决于电路板布线和电路板的清洁程度。 有时、将您的数字放在晶体上足以使其开始振荡、因此如果探测晶体会改变性能、那么我认为这就是原因。
您可以尝试几个不同的 C 值、并将1MΩ Ω 电阻器添加回设计中。
谢谢、
Paul
晶体不振荡的原因可能有几个、但通常是由于容性负载错误造成的。 首先、我会检查您的焊接是否良好、电路板是否非常干净。 过多的磁通残留物会产生额外的电流泄漏路径、这可能会影响设计的总阻抗。 您可以尝试完全移除电容器、然后以10pF 的增量尝试一些新值。 虽然您的晶体没有指定串联电阻的需求、但我之前已经看到过、这会对性能产生影响。 尝试添加与晶体串联的100Ω Ω 电阻。
谢谢、
Paul