This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:最小寄存器配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5242RHBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848425/pcm5242-minimum-register-configuration

器件型号:PCM5242

您好!

我需要有关 PCM5242回放的最小寄存器配置的信息。 (类似于 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/503411)。 (这里还有一个 TLV320AIC 系列的实例文档  

我有 一个 PCM5242RHBEVM 模块。 我可以打开 PurePath Studio 并通过选择"Load"来"配置"模块。 然后、我可以从我的 MCU 向其馈送 I2S 信号、听起来不错... 但是、由于 PurePath 2 Studio 在工作时不允许我导出寄存器、因此我不知道它在做什么来使它正常工作。 :-为什么!?? 海事组织应允许我在那时转储寄存器。  

总之、您能否向我发送最低配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您可以随时在 PPC2 GUI 中执行寄存器转储。  切换到高级模式并使用"储罐卸载"功能。

    但是、您必须了解要配置器件的操作。  例如、如果您向器件提供有效的 I2S 信号、您实际上不必配置 DAC。  它将在默认状态下运行。

    如果您提供了尝试实现的配置、我可以为您提供更多有关寄存器配置的指导。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    请原谅延迟。 我正在努力完成测试并理解...  

    "例如、如果您向器件提供有效的 I2S 信号、您根本不必配置 DAC。  它将在默认状态下运行。"

    我发现这不是真的。 当 PurePath Studio 启动时、PCM5242静音。 直到您选择过滤器并选择"load"、设备才会开始允许播放。 PCm5242是否在两个电源周期之间保存设置? 它是否每次都以默认状态启动? 是否需要"待机关闭"寄存器才能开始播放音乐? 这可能有助于我了解开始播放音乐时需要执行的确切步骤。  

    我目前正在使用来自 MCU 的 I2S 流对其进行测试。 没什么特别的 16位、44.1kHz 时钟。 它仅在我达到 PurePath 2上的负载后才起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能给我更详细地介绍一下您尝试使用 PurePath Studio 实现的目标吗? 您是否正在尝试实施自己的流程?

    如果没有、并且您在 JP1-4上提供自己的 I2S 信号、则不需要任何配置。  

    尝试以下操作:

    1.将外部标准 I2S 信号连接到 JP1-4

    2.将 EVM 连接到 USB。 (请勿启动 PPS/PPC)

    3.您的输出现在应该处于活动状态。   

    如果您不使用 PPS 来配置流程、则最好不要启动流程。  如果您想使用我们在此器件上推广的一些 HybridFlow、我建议您使用 PurePath 控制台、而不是 Studio。

    正确的说法是、PPS 会将器件置于待机模式、直到您加载流量。  但如果您不使用自定义流程、则根本不需要 PPS。

    谢谢、
    Paul