This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:从待机到放大器初始化的时间

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849861/tas5411-q1-the-time-from-standby-to-amp-initialization

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

客户尝试控制待机模式以节省功耗、因此他们询问  从待机模式到 安培初始化所需的时间。

在 dataahset 中、I2C 接口在 STANDBY 引脚为高电平大约1ms 后激活。  那么  、I2C 从 待机状态准备好1ms 后、放大器初始化需要多长时间?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    待机引脚 I 上拉为高电平后、负载诊断运行需要231ms。  然后、可通过将 Mute 引脚拉至低电平来取消该器件的静音。  如果 MUTE 引脚已处于低电平、则输出将在负载诊断运行后切换。