您好!
我在设置器件上的时钟频率时遇到问题。 我需要44.1kHz 的采样频率
根据我的理解、MODEVM 接口提供11.2896MHz 的 MCLK 频率、90MHz 左右的 PLL_CLK 频率、内部时钟分频器将采样频率提高到44.1kHz。
对于我的应用、我将通过微控制器向 MCLK 提供4.096MHz 信号
我提供的配置如下-
R = 1、J = 22、D = 06、P = 1
根据我的计算、这将得出 PLL_CLK 为90.3618MHz、这与 EVM 示例中的 PLL_CLK 类似。 我是否需要更改其他值、例如 mAdc、NADC、AOSR 等? 由于 PLL_CLKIN 是相同的、它不应该对时钟分频器的其余部分产生任何影响、对吧? 我尝试了这种方法、但我不幸运获得滤波输出。 我错过了什么?
如果需要、我可以对 ProcessFlow 和我编写的代码进行 PM 管理。
此致、
索维克