This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3118D2原理图检查

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849679/tpa3116d2-tpa3118d2-schematic-check

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件:TPA3118D2

尊敬的:


我们的客户希望设计 TPA3118D2 、并需要在原理图中进行双确认

如有任何疑虑、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    每个放大器器件的功率输出是多少? 请确保电感器的速率电流足够高、以实现输出功率。

    我们建议在 PVCC 电源上添加 π 型滤波器、 这对 EMC CE 测试有明显改进。

    Derek、

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

     

    1. FRONT_L&R = 10W*2、SURROL_R&L = 10W*2且低音炮= 20W*1

    2. TPA31118能否支持上述规格?  

    如有任何疑虑、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    电感器选择没有问题。

    TPA3118可以支持该应用。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    此外、TPA3118的电源输入为12V。

     

    还可以支持?

     

    如有、请告知我。

     

    谢谢、

     

    此致、

     

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    是的、TPA3118可支持高达26V PVCC。

    此致、

    Derek