This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C:为8 Ω 负载提供25W 立体声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849201/tas5414c-25-w-stereo-into-8-ohm-load

器件型号:TAS5414C
主题中讨论的其他器件:TAS5414TAS6424

大家好、

希望设计一个恒定功率的立体声放大器、该放大器可以将25W 输出到2、4和8欧姆。 数据表似乎表明 TAS5414可以为2欧姆和4欧姆输出25W 的功率、但它似乎根本没有提到8欧姆(据我所知)。 请告诉我这是不可能实现的、或者是否可能有更适合此应用的不同 D 类 IC。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们拥有可支持2 Ω、4 Ω、8 Ω 25W 应用的全新 TAS6424器件。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请解释您对这些负载的恒定功率的需求。  音频放大器具有恒定的输出电压、因此如果您更改负载而不更改输出电压、功率将发生变化。  P=V^2/R  

    我们有许多器件可支持您的输出功率和扬声器负载需求。  用于数字输入的 TAS6424、TAS6422、TAS6421。  我们有用于模拟输入的 TAS5414C 和 TPA6404。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    非常感谢您的回答。 实际上、我忘记了指定它需要模拟输入、但您已经回答了我的问题! 我完全了解、典型的功率放大器将向较低阻抗负载输出更高的功率、并且需要复杂的外部电路来调节电压轨、从而在不同负载下保持恒定功率。 我只是在寻找一个放大器、该放大器可用于此类恒定功率电路、并且能够将25W 输出到前面提到的所有三个负载(2、4和8欧姆)。

    TAS5414C 和 TPA6404看起来都很有希望。 我可以看到、他们的产品页面指出、他们可以分别向4欧姆(也可以处理2欧姆负载)输出28W 和27W 功率。 我很困惑的是、在产品说明书中、您可以确定8欧姆的输出规格(我在产品说明书中根本看不到8欧姆的说明)。 此外、TPA6404还有更深入的数据表吗? 其产品页面上的内容略显简单。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    基本而言、如果您可以驱动4欧姆、则可以驱动8欧姆。  对于8欧姆的情况、您需要将 电源电压增加到接近 其最高允许 值、以便 满足25W 的要求。

    我们不会规格8欧姆、因为 它通常不用于汽车系统。  这些器件专为 汽车应用而设计、因此我们不会规格为8欧姆。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    相关知识。 感谢您的回复。 这很有帮助!

    Dan