This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2关于 EPAD

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849341/tpa3116d2-tpa3116d2-about-epad

器件型号:TPA3116D2

尊敬的:

我们刚刚发现 TPA3116D2的 EPAD 位于芯片上方。 我正在考虑将 EPAD 放在底部。 因此、只有几个问题、

 

  1. TPA3118 的底部只有 EPAD?

  2. TPA3116和 TPA3118的性能没有差异、只是封装和热性能不同?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    TPA3116可支持高达2*50W @4 Ω BTL 模式、因此 TPA3116顶部具有散热焊盘。

    但 TPA3118只能支持高达2*30W @8 Ω BTL 模式。  

    在相同的电源和负载下、它们具有几乎相同的性能。

    此致、

    Derek