This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:后置滤波器反馈问题

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844842/tpa3251-post-filter-feed-back-issue

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好!

我正在使用 TPA3251/55放大器开发新的电路板、并进行一些组件测试

如果没有 PFFB ->-90dB/0.003% THD+N 和7uH 输出电感器、我会获得很好的结果

当我使用 SLAA788A 中的推荐值安装 PFFB 时、THD+N 确实更好、但同时、我在输出功率方面受到很大的限制。

我的输入功率不能超过10W、之后 THD+N 变得越来越差、就像我们达到放大器的最大输出一样。

有人有这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加一些调试注释、我完成了以下测试:

    所有 PFFB 已组装:功率限制

    无 R_fb / c_fb_out 1nF:相同的问题

    无 R_fb / c_fb_out 220pF:相同的问题

    无 R_fb /no c_fb_out:工作正常

    R_fb / no c_fb_out:TPA3251故障错误

    第一个问题、系统是否在没有 c_fb_out 的情况下工作?

    我还能测试什么?

    我已经将 PFFB 电路靠近驱动 TPA325x 输入的最后一个 ampOp、您认为这可能是一个问题吗?

    我还在 TPA3255上用10uH 测试了 PFFB、它运行得更好、我有一个小的功率限制、因为 THD 会出现问题、但情况不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究您的问题。 由于部分团队成员正在中国国庆节、因此可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、谢谢!

    我也有一些更新:

    我已经使用 slaa701A LC 滤波器设计中推荐的4个电感器完成了不同的测试

    我使用了 SLAA788A 中的建议 PFFB 值  

    -无 PFFB Coilcraft MA-5173 10uH -> THD 功率限制为180W < 0.1%

    - Coilcraft MA-5172 7uH --> THD 功率限制为70W < 0.1%

    - Coilcraft MA-5173 10uH --> THD 功率限制为140W < 0.1%

    - Wurth 7443630700 7uH -> THD 功率限制为10W < 0.1%

    - Wurth 7443631000 10uH -> THD 功率限制为10W < 0.1%

    输出电感器似乎会影响反馈的结果、我不理解不同应用手册中所写的内容。

    反馈电路仅取决于 TPA325x 版本或 LC 输出滤波器

    我也不明白、因为没有反馈的 Wurth 电感器比 Coilcraft 的结果更好。

    但是、当应用反馈时、它是值得的

    另外、在相同配置和 PVDD 电源@ 36V 的情况下、反馈问题在 TPA3251上比 TPA3255更加明显

    我有一些图表来显示我所说的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent、

    首先、PFFB 实现的 THD+N 性能优于没有它的原因在于、它有助于消除电感器的非线性因素。 这就是为什么使用不同的电感器和 PFFB 获得几乎相同的结果、而不使用 PFFB 获得不同的结果。  

    您还提到了涉及 PFFB 时存在一些功率限制。 我认为这是因为 PFFB 会对控制环路稳定性进行一些更改。 一般来说、随着功率上升、闭合控制环路往往不稳定、这也与您的观察结果相符。  

    从这个角度来看、我们可能需要对 PFFB 反馈路径进行一些优化。

    布局可能是这里的另一个潜在因素。 功耗越高、电路板上的噪声就越大。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复! 我已经对同一原理图进行了8种不同的布局、以查看其对性能/质量的影响。

    我可以看到、电感器类型比布局差异具有更大的影响。

    我已经完成了很多 THD+N 与功率间的关系以及 THD+N 与频率间的关系测量、以观察与 TPA3255以及 TPA3251的组合。

    我看到没有 PFFB。

    与 Coilcraft 相比、Wurth 电感器7uH 和10uH 可提供 TPA3255和 TPA3251所具有的最佳 THD+N、但已经存在功率限制(曲线在70W RMS 下上升)

    正如您在应用手册中提到的、7uH 的质量更好、10uH 的功耗更好。

    在同一个 IC 上具有相同的值、Wurth 在质量方面总是优于 Coilcraft、但在功率方面不是。

    然后、Apllication 将决定要使用的组合。

    现在、我面临的问题是、您的 PFFB 设置几乎可以与 Coilcraft 电感器配合使用、但根本不能与 Wurth 配合使用、Wurth 应该提供最佳质量、这正是我所需要的。

    您是否有办法为我提供其他设置或模拟 PFFB 以获取一些数据?

    我有很多图表可以发送给您以检查我有哪些图表

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent、

    我检查了 WI 和 Coilcraft 电感器的规格。 我发现的差异是、Coilcraft 器件的饱和电流是我们器件的两倍。

    您知道、电感器的电感随其承载的电流而变化。 看起来、Coilcraft 器件在高功率条件下的电感变化很小、因为它具有更高的 Isat。 这就是它在高功率条件下具有更佳 THD+N 性能的原因。

    因此、如果您想使用我们的器件、请查找具有更高 Isat 值的器件。 如果您想使用 PFFB、Coilcraft 器件也应该适合您。 如果您遇到任何不稳定性问题、请尝试降低开环增益、我的意思是以相同的比例减小 PFFB 路径上的组件值。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    两个问题:

    您认为使用7uH Coilcraft 或 Wurth 搭配 pffb 会 产生相同的结果吗?

    降低开环增益意味着降低 pffb 增益? 还是增大它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent、

    1.我认为是这样。 为此、建议进行基准验证。

    2.我的意思是减小增益,因为开环增益由正向增益和反馈路径增益的乘积(也称为 G*H)形成。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我已经尝试过您的目的,结果如下:

    如果我用较高的 R_fb 值减小 FB、则结果通常是最差的、也是功率限制。

    我尝试使用12K 电阻器而不是18K 将反馈增益增加到10dB、THD 增加良好、功率限制仍然与18K、33K 或其他值相同。

    我还看到、更改 R_fb_GND 的值会产生影响。 提高功率性能可以带来更好的功率性能、您能解释一下原因吗? 我不确定 T 滤波器的影响。

    此外、与评估板上的默认10uH 相比、7uH Coilcraft 电感器的 PFFB 对功率的限制更大。

    应用手册中给出的所有值都是针对10uH?

    或者、反馈的组件值不应受到输出电感器值的影响?

    非常感谢您的帮助!

    对 Florent 致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent、

    我们谈到的开环增益包含 IC 之外的两个部分、第一个是输出 L-C 滤波器、第二个是反馈网络。 我们在这里的 PFFB 中尝试做的是减小开环增益、或者通过说限制带宽来更清楚地说明这一点。 我们假设功率限制与环路稳定性有关、限制环路带宽有助于提高稳定性。

    对于 LC 滤波器、如果我们考虑其他因素、7uH 电感器具有更高的 LC 双极频率、这意味着它具有更低的带宽。 因此、您可以使用10uH 的饱和器获得更大的功率、我对吗?

    对于反馈环路、减小 R_fb 并增大 R_fb_GND 有助于降低增益并限制带宽。 让我们将 C_fb_x 视为交流分析的阻抗、然后可以理解 T 型网络的影响、即 T 型分支的阻抗等于 (Zc_fb+Zc_fbout)*(1+(Zc_fb//Zc_fbout)/RFB_GND)。 RFB_GND 越高、通道阻抗越低、增益越低。

    所有曲线均基于 EVM 配置。 反馈的分量值也取决于 LC 滤波器、因为整个开环增益是两级的乘积。

    此致、

    Hao