This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:连接耳机时噪音很小、但连接扬声器时听不到噪音

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848342/tlv320aic3110-small-noise-when-connecting-earphone-but-not-heard-when-connecting-speaker

器件型号:TLV320AIC3110

您好!

我的客户正在使用此器件、如下所示:

它们仅对扬声器和耳机使用 SPRM 和 SPRP。

未连接耳机时、针脚3/6和针脚4/5连接到一个扬声器。

连接耳机后、扬声器断开连接、引脚3/6通过左侧耳机连接到 GND、引脚4/5通过右侧耳机连接到 GND。

现在、当 I2S 和耳机未连接音频源输入时、音量调节到最大值时、我们可以听到很小的噪声。

但是、使用扬声器时不存在该噪声、我认为由于扬声器上的差分信号、因此可以消除该噪声。

1.将耳机连接到设备的扬声器输出有什么风险(SPRM、SPRP)?

2.我们是否可以通过软件消除噪声? 我们如何才能实现这一目标?

由于我不熟悉音频设备、请告诉我是否需要更多信息来解决噪声问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、  

    您的耳机连接不正确。  

    首先、扬声器输出的输出将存在直流偏移、 因此以这种方式将耳机连接到 GND 将导致通过耳机的直流电流、从而损坏耳机。  

    其次、放大器不能设计为在单端模式下使用。  我可以与设计团队核实是否存在这方面的问题、 但在这种模式下、仍然无法消除直流偏移的杂音。  

    我建议使用 AIC3110 (HPL 和 HPL)上 的耳机输出、这些输出专为耳机而设计。  为什么不使用它们? 您甚至可以使用耳机检测功能并将当前未用作中断的 GPIO 分配给主机处理器。 耳机输出具有内置的杂音抑制功能。 请注意、这些输出上也应有耦合电容器。  

    有关原理图的更多评论。  

    如果不使用 SPLP 和苏人解的输出、则应保持悬空。  

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们在没有 I2S 音频源输入的情况下测量了 SPRP 和 SPRM 的输出、并得到以下波形:

    通过寄存器写入(并且有 POP)为驱动器加电或断电时、在非常短的时间内只有直流尖峰、在大多数时间内没有直流偏移、波形是否正常?

    是否可以通过软件取消 POP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、  

    关闭探针上的交流耦合。  您看到的是打开输出的直流偏置。  但是、由于您打开了交流耦合、 因此它看起来是尖峰。

    此致、

    -Steve Wilson