This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:重新加载 USB-I2X 的固件、最小寄存器设置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848456/pcm1865-reload-firmware-for-usb-i2x-minimum-register-settings

器件型号:PCM1865

您好!

我欺骗了 USB-I2X、它不再在 PC 上发现。 我读出它可以进行回流焊。 我该怎么做?

我希望建立最小寄存器设置、以获得简单的 I2S 信号输出... 您也能提供这些吗?

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    当您连接 I2X 板时、它是否会在设备管理器中显示为未知设备? 还是根本没有出现?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行检查。  您知道它将作为哪种类型的器件出现吗?

    Windows 10驱动程序是否有直接链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、  

    该驱动程序是通用 USB 音频设备驱动程序。  无需下载任何内容。  

    我们需要确保实际检测到它、 如果固件损坏或删除、它将显示为未知设备、 但如果器件从根本上损坏、则可能不会显示为任何内容。  

    此致、

    -Steve Wilson