This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:低输出功率和2 Ω 负载

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849152/tpa3132d2-low-output-power-and-2-ohm-load

器件型号:TPA3132D2

您好!

我对 TPA3132D2放大器有两个问题。

我将在 D 类放大器之后连接一个收发器。

变压器是 Hammond Manufacturing 制造的108E、其初级侧为3.2欧姆、次级侧为600欧姆。 所需的放大器输出功率非常低:在这种情况下为75mW、在另一种情况下为300mW。
 因此、我想知道 TPA3132D2是否能够在5V 电源、2至3.5欧姆负载以及我之前告诉过的输出功率值的情况下正常工作。
 
另一个问题是有关2欧姆最小负载的问题。
在 立体声模式和单声道模式(如数据表第20页所示)的所有情况下、您知道2欧姆是否仍然是最小负载值吗?
 
提前感谢您
Nicolas

我们将在放大器之后使用的变压器是汉蒙德制造公司的108E、其中3.2欧姆侧作为初级、600欧姆侧作为次级。 所需的放大器输出功率非常低:在这种情况下为75mW、在另一种情况下为300mW。
 
因此、我们想知道 TPA3132D2是否能够在5V 电源、2至3.5欧姆负载以及我之前告诉过的输出功率值的情况下正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们的数据表中建议的最小电源电压为4.5V。 对于立体声(BTL)、最小负载为3.2欧姆;对于单声道(PBTL)、最小负载为1.6欧姆。 该器件的输出功率绝对可以为75-300mW。

    此致、

    Luis