This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:最大音频输入

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849126/tlv320aic3104-maximum-audio-input

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的专家:

我的客户使用的是敏感麦克风、音频信号差分 输入 Vpp 最高  可达2V、并且他们添加了1uF 直流阻断电容器。  

现在、他们想知道以下输入信号电平的最大值是多少、并且 IC 可以承受这种信号吗? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqi、  

    您将显示单端满量程电压、即0.707Vrms、1V 峰值或2VPP。  

    差分满量程电压为1.414Vrms、2V 峰值或4VPP

    此致、

    -Steve Wilson