This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:ADC 模拟输入电平可获得0dBFS

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848987/tlv320aic34-adc-analog-input-level-to-get-0dbfs

器件型号:TLV320AIC34

您好!

我目前正在检查 TLV320AIC34编解码器 ADC 的性能、 如果单端信号在0.707Vrms 输入下应获得0dBFS、则写入的数据表规格。 我为 MIC3L 路径配置了0dB 混频器和 PGA 增益、注意到 DAI 输出已达到0dBFS、仅为0.66Vrms。 我将 UPV 用于模拟信号发生器和 DAI 信号分析器、我想知道为什么我可以获得与数据表相同的值?

谢谢、此致、
佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    增益误差的典型数据表规格为.55dB。 您会看到大约为.59dB (20 x log (.707/.66)=.5975dB)、这是预期值。 该规格适用于所有 AIC310x 系列器件。  

    此致、

    Aaron