This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:断开时的噪声/单芯片解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848740/dir9001-noise-upon-disconnect-single-chip-solution

器件型号:DIR9001
主题中讨论的其他器件: PCM1754

客户将 DIR9001与 PCM1754搭配使用。 拔下 SPDIF 连接器后、PCM1754的扬声器发出嗡嗡声。 在断开/断开 SPDIF 连接时、是否有任何方法可以使用 DIR9001来禁用 PCM1754? (此音频接口板上没有 MCU)

单独的问题:TI 是否有任何器件可直接获取 SPDIF 并输出音频? (单芯片中的 DIR9001+PCM1754?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    在我看来、使用 DIR9001的 Error 引脚来切换 PCM1754的 Mute 会起作用。  

    此致、

    -Steve Wilson