This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:DAC_FS 和 I2S 采样频率

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848146/tas2505-dac_fs-and-i2s-sample-frequency

器件型号:TAS2505

您好!

我对 TAS2505中的 ADC_FS 有疑问。 "参考指南"中的时钟分配树如下所示:

有许多设置会影响 DAC_FS: PLL 中的 R、J、D、P 以及 NDAC、MDAC、DOSR。

我的问题是、DAC_FS 是否必须等于 I2S 输入上采样率(WCLK)的整数乘法(或除法)?

我使用 TAS2505EVM 评估板、并注意到无法更改该评估板上的 I2S WCLK。 无论从 PC 播放的音频文件的采样率如何、它都固定在48kHz 上。 该电路板上的流控制器(TAS1020)可能会负责提供此类频率、并且无法更改此频率。

在 TAS2505EVM GUI 中使用数字设置时、我可以设置不同的 DAC_FS 值(具有恒定的 WCLK 48kHz)、DAC_FS 中的这些变化对声音质量有很大影响。 在使用 TAS2505的器件中、我可以设置不同的采样频率(WCLK)。 我不使用 MCLK 作为 DAC 时钟源、而是使用具有 PLL 的 BCLK。 因此、我想我需要选择正确的 I2S 采样率和 DAC_FS 以获得最佳音质、但我不知道我在上面提出的问题的答案。

谢谢、此致/ Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maciej、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将了解这一点。 我们将尽快回答。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、您好!  

    DAC_FS 应为 WCLK 的整数乘法/除法。 在主控模式下、WCLK=DAC_FS。  

    DAC_FS 的范围为8kHz 至192kHz。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你卡罗来纳!

    我们在从模式下使用 TAS2505 (微控制器提供 BCLK 和 WCLK;我们使用 BCLK 作为 PLL_CLKIN)。 目前、我们在微控制器中配置了44.1kHz 音频(WCLK)。 我们在 I2S 上使用16位字、因此它给出了 BCLK = 44.1 x 2 x 16 = 1411.2kHz

    PLL_J = 4;PLL_D = 0;PLL_P = 1;PLL_R = 2、因此 PLL_CLK = BCLK x 8。 我们有 NDAC = 4;MDAC = 2;DOSR = 128。 因此、最终的分频比为 PLL_CLKIN/128 => DAC_FS = 1411.2kHz / 128 = 11.025kHz。

    DAC_FS 是 WCLK 的整数除法(低4倍)、声音质量似乎很好。 没关系、但我有点惊讶的是、具有如此低的 DAC_FS 可提供良好的音质。 您知道 DAC_FS 如何影响声音质量吗? 是否希望使其等于或高于 WCLK、或者只要其比率为整数就无关紧要?

    此致/ Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、您好!  

    第2.4节中的应用参考指南指出:"高过采样率(通常 DOSR 介于32和128之间)通过确保 Δ-Σ 调制器内产生的量化噪声保持在音频带之外、展现出良好的动态范围。"

    在这种情况下、DOSR = 128、因此 Δ-Σ 调制器内的过采样率最高。 这使得 DAC 能够在较低的采样率下提供良好的性能。  

    我们在过去看到过 WCLK 和 DAC_FS 之间存在非整数关系的问题。  

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州