This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808而不是 AK5381

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, TLV320ADC3101, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848488/pcm1808-pcm1808-instead-of-ak5381

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101TLV320ADC3140

我们使用音频 ADC 来解决两个通道间相位差的波形、并获取相位差数据。 它需要输入 R 和输入 L 实现良好的同步、这要求同步可以在0.3us ~ 0.5us 的延迟内达到。 我们之前使用的 ak5381测试了 pcm1808、结果与我们预测的结果不符。 请帮助我们推荐与 ak5381类似的函数结构、并且输入两个通道的同步性能达到了我的水平。 我们要求的芯片。

e2e.ti.com/.../AK5381VT_2D4E8765448D9965_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张平  

    虽然 PCM1808未指定通道间相位不匹配、但我不会预料到这一点。 您能告诉我有关测试的更多信息吗?

    TLV320ADC3101能够锁定和校准相位。  但性能低于 PCM1808。  

    新型 TLV320ADC3140具有非常可靠的通道间相位不匹配、并且能够校准每个通道。 这是一个4通道器  件、但该器件确实具有通道求和模式、在该模式下、通道可以配对并且(Ch1+Ch2)/2 =通道1输出和(ch3 + Ch4)/2 =通道2输出有效地将 SNR 提高3dB。  

    此致、

    -Steve Wilson