This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 CLIP_OTW 低电平

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848398/tpa3255-tpa3255-clip_otw-low

器件型号:TPA3255

我有一个新的 PROTO-PCB、其 TPA3255配置为 BTL+2 SE 模式。 它似乎启动并工作。 我只加载 BTL 通道、它可以向8 Ω 负载提供130瓦功率。 当我为其加载4欧姆负载时、它会使故障线路跳闸约60瓦。 它看起来不够热、不是一个热问题。

另一件事是、当它打开时、故障线路变为高电平(3.3V)、但 CLIP_OTW 线路快速变为高电平一秒、然后变为低电平。 这对我来说似乎并不正常。

我没有使用 D 通道、也没有插入任何输出组件。 I 接地输入 D

我使用的电源可以完美地为 EVM 板供电。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这与您在本周早些时候向我们发送的电子邮件中报告的问题相同吗? 我们将很快向您发送一封电子邮件回复。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉。 我只是认为这可能是一个更快的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我明白了! 我们努力做到快速而又彻底。

    我们可以通过电子邮件了解更多详细信息、但当我们看到类似这样的错误时、我们首先要问的是、您将使用什么电感器作为 LC 输出滤波器。 很多时候、我们看到使用电感器的人的额定电流不符合这些器件可输出的电流电平。 这将解释为什么您看到它在8欧姆电阻下工作、但在4欧姆电阻下出现故障。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的输出电感器与 EVM 板基本相同。 这也是我第一次怀疑的原因之一、但我尝试了三家不同供应商的电感器、甚至尝试了一家评级更高的大型电流放大器。 停机点未移动。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    有趣。 如果在启动时发生故障、则表明接地输入 D 可能是其原因、也可能是该通道上没有自举电容器。  

    您有 TPA3255EVM 吗? 如果可能、我会再次检查您在 EVM 上看不到这一点。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认 EVM 板未表现出这种行为。 CLIP_OTW 变为高电平并保持高电平、它还会在不关闭的情况下输出全功率。

    我还可以告诉您、这不是因为输入 D 接地。 我刚刚通过一个0.47uF 电容器将其接地、并且症状没有改变。

    我已经测试了两个板、故障始终如一...它们都在同一个点关闭。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我建议您也将电路板布局发送给我们、以便我们也可以进行检查。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们可以通过正常通道完成此操作。

    Jim