This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1仅具有容性负载

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847672/tas6424-q1-tas6424-q1-with-capacitive-load-only

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

大家好、团队、

当放大器只需驱动交流负载时、TAS6424是否有任何限制?
在该配置中、只有一个串联了电容器的扬声器、并且 没有并联直流负载。
有什么需要注意的? 对于 TPA6404、同样的问题也是如此。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您能否向我们分享扬声器规格? 我们需要评估应用。

    谢谢!

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    这已经过全面测试、我们没有发现任何音频问题。  我们只看到直流负载诊断问题、因为扬声器显然未连接直流电源、因此应使用交流诊断功能检测扬声器。