This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:在所有4个通道上均具有极高的输出噪声(1mV)

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848171/tpa6404-q1-extrem-high-output-noise-1mv-on-all-4-channels

器件型号:TPA6404-Q1

在编解码器之后的位置、如果 TPA6404被断开、我们测量10µV Ω。
当我们连接 TPA6404时、噪声在同一位置(在编解码器之后、在 TPA6404的输入上)增到35µV μ V。
因此、在功率级输出端测得的噪声为1mV。

在 TPA6404输出上有高噪声方面的经验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    连接到 TPA6404时、测得的 TPA6404噪声为35uV。 我认为增加的噪声与 PCB 布局有关。

    您可以检查 PCB 布局以降低输入噪声、也可以在 DAC 输出上添加 RC 滤波器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其与客户脱机。