This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559设置问题

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559EVM, TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848248/tas2559-tas2559-setting-question

器件型号:TAS2559

大家好、

 我们希望使用外部 I2S 源测试 TAS2559EVM。 以下是一些问题:

在 ROM 模式1中、TAS2559是否用作 I2S 主控模式? 我们能否通过 I2C 寄存器重写将设置更改为从模式? 如何操作?

2.对于来自 ASI1输入的48kHz/I2S 输入/16位数据长度源、您是否会先提供样本 cfg 以供参考? 在下一步中、我们将使用学习板对扬声器进行微调。 或者、我可以使用学习板首先构建简单的 cfg?

 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

BTW、I dump ROM 模式1寄存器设置为 cfg 文件。 供参考。 现在是主模式...

e2e.ti.com/.../tas2559_5F00_dd.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请查看我在下面的回答、如果您有疑问或意见、请告诉我。

    1.-是的、TAS2559可以在主模式或从模式下工作。 要将其配置为从机模式、您需要定义哪个 GPIO 引脚用作 WCLK 输入和 BCLK 输入。这可以通过 ASI1 BCLK 字段寄存 器(REBOE=0x00 PAGE=0x01 ADDRES=0x08)和 ASI1 WCLK 字段寄存器(REG=0x00 PAGE=0x01 ADDRES=0x09)进行配置。

    然后、您需要转到所选 GPIO 以将其配置为输入。 例如、GPIO1_PIN 寄存 器(book=0x00 page=0x01 address=0x3D)。 位4-0必须配置为"0001"。

    2.-是的、您可以使用学习板来生成 cfg 文件。 您需要转至 End System Integration (终端系统集成)选项卡。 PPC3可以在转储二进制文件选项中生成 cfg 文件。 但是、您需要手动修改与 ASI 模式(主/从)相关的寄存器。 PPC3中没有相应的选项。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.