This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:音频编解码器的系统时钟输入

Guru**** 2643645 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847799/pcm3168a-system-clock-in-of-audio-codec

器件型号:PCM3168A

大家好、

 下面是一个有关 PCM3168A 的客户询问、我认为您可以为我们提供更详细的答案:

1. 音频编解码器需要系统时钟,您能详细解释一下此时钟的用途吗?
2. 可以使用哪一个作为时钟源? 振荡器是否可以用作时钟源?
 SCKI 与 I2S/TDM 等数字接口的时钟之间有何关系?

如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。

此致、

Jonathan  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、  

    这些编解码器具有运行抽取滤波器、内插滤波器和音量控制的内部处理器。 此外、ADC/DAC 的过采样时钟取自 SCKI。  

    该时钟必须与 I2S/TDM 时钟同步。  有关这方面的更多信息、请查看此应用报告。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    感谢您提供这一信息丰富的答案。

    我现在将解析此线程。

    谢谢!

    Jonathan