This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:您是否可以建议将控制引脚与寄存器上的 GVDD 相连?

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843999/tpa3138d2-can-you-recommend-to-tie-control-pins-to-gvdd-over-registers

器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件:TPA3144D2

您好!

 我的客户正在将 TPA3144D2用于以前的型号。  TPA3144D2典型应用提到控制引脚与 GVDD 相连。  

但 TPA3138D2典型应用提到控制引脚(GAIN_SEL、MODE_SEL 和 FAULT)连接到 PVCC。

是否建议将 TPA3138D2控制引脚连接到 GVDD?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoji,

    对于 TPA3138D2、我们不建议将控制引脚连接到 GVDD。 我们建议将上拉电阻连接到 PVCC、 但是、如果您要从外部驱动它、则需要满足第7.3节中有关高电平(2V 阈值)和低电平输入电压范围的建议运行条件、并且最大输入电压需要满足数据表中的规格。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     感谢您的支持。

    客户认为 PVCC 在音量增加和改变时会产生压降。 因此、即使 PVCC 具有 UVP、控制引脚的 PVCC 也不稳定。

    因此、客户认为 GVDD 在稳定电压下优于 PVCC。   

    您对客户意见的看法是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoji,

      建议遵循数据表并使用 PVDD 电源轨进行信号控制。 增益(20dB、26dB)和模式(BD/1SPW)只有两个选项、可能只有低/高控制。 它应具有足够的裕度以进行变化。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolin、

     感谢您的支持。

    客户根据您的回答了解 TI 的意见。  

    但客户担心将 PVCC 用于控制引脚。   

    您可以对以下项目进行评论吗?

    客户的问题是

     1. PVCC 变化很大。  如果 PVCC 很快降至 VIH 以下。  UVP 将会起作用?   控制引脚将在没有 UVP 的情况下更改?

    2、PVCC 因负载波动而产生的噪声较大。   您对控制引脚的噪声方面有什么看法?

    3.您能解释为什么不推荐对控制引脚使用 GVDD 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoji,

    我将与团队内部进行联系、以提供有关您问题的更多信息。 感谢您的观看和考虑。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoji,

    来回答您的问题

    1. UVP 是一个电平触发器、因此如果低于 UVP 阈值、UVP 将激活、器件将处于关断状态。 控制引脚 VIH 的最小值为2V、低于两种 UVP 阈值模式、因此器件将处于关断状态。 如果您预计 PVCC 会出现这种变化、则可以使用电源滤波器进行补救。
    2. PVCC 上的噪声不应产生任何主要影响、因为这些控制引脚的 VIH 为2V。 如果 PVCC 波动过大、以至于低于2V、则器件将由于 UVP 而处于关断状态
    3. 其中一个原因是、如果控制引脚在外部与微控制器连接、我们无法保证外部器件的电压基准与内部生成的 GVDD 电压匹配、因此我们建议使用 PVDD、因为它是外部控制的电压。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     感谢您的回答。

    如果控制引脚未连接到 MCU 等其他器件、  

    控制引脚可以通过寄存器连接到 GVDD?   这种情况是否有任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从设计团队获得更多信息、了解这可能产生的影响。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryoji

    我们建议将其连接到 PVCC 的原因是 GVDD 由使用 PVCC 的 LDO 产生。 因此在启动时,LDO 电压尚未就绪。

    因此、如果我们要连接高电平、您可能会遇到将其连接到 GVDD 的问题、因为它在启动时可能很低。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Luis。