This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:建议采用多器件配置的时钟信号电缆

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847728/tpa3245-recommended-cable-of-clock-signals-in-multiple-device-configuration

器件型号:TPA3245

您好!

我们的客户希望在需要多通道放大器的应用中使用多个 TPA3245安装在一个电路板上。
他计划在每个板之间连接两个时钟信号 OSC_IOP 和 OSC_IOM。
以下哪种(A)至(C)电缆最适合在电路板之间连接时钟信号?

(a)屏蔽两个时钟信号。
(b)屏蔽双绞线电缆。
(c)电缆逐一屏蔽。

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

     OSC_IOP 和 OSC_IOM 是否是两个板之间需要连接在一起的同一信号? 或者它们是来自第三个电路板的分离布线?

    您能否绘制一个简化图来展示您的案例?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。 我们客户的计划配置似乎与应用报告 SLAA787的图2所示相同。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    我明白了。 这些电缆中包含与时钟相关的信号。 我建议选择"(B)屏蔽双绞线电缆"。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的建议。

    此致、

    Akio Ito