This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2主/从模式?

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847964/tpa3116d2-tpa3116d2-master-slave-mode

器件型号:TPA3116D2

您好!

我有一些来自海外的预填充 TPA3116R2板、这些板被设置为单通道单声道 PBTL 放大器。

但是、它们的模式设置为26dB 从模式、同步输入接地。

它看起来工作正常...只是想确保它正常。

它的设置如下:

AVCC =PVCC =+12V

MODSEL = GND (BD 模式)

SDZ = FAULTZ、100k 上拉至 PVCC

PLIMIT = GVDD、1uF 至 GND

增益/SLV = R1=75k、R2=47k (26dB 从器件)

LINP=Linn=GND (PBTL)

AM0至 AM2 = GND

SYNC = GND

输出电感器和电容:10uH、1uF 接地、0.22uF 自举、3.3ohm 和10n 缓冲器。

使用~12in 引线驱动单个4 Ω 扬声器。

问题:

1.独立 PBTL 放大器的受控模式是否正确? 我应该使用主器件并打开 SYNC 引脚吗?

2.我应该使用1SPW 模式吗? (可以容忍更多的失真、但我希望最大程度地减小待机电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请参阅下面我的评论。

    1.独立 PBTL 放大器的受控模式是否正确? 我应该使用主器件并打开 SYNC 引脚吗?

    [Andy]如果只使用了一个 TPA3116D2器 件、我建议您让它在主模式下运行。 您可以使 SYNC 引脚断开。

     

    2.我应该使用1SPW 模式吗? (可以容忍更多的失真、但我希望最大程度地减小待机电流)。

    [Andy]是的。 如果您需要更低的空闲电流、请使用1SPW。

    Andy