This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:负载诊断

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847869/tpa2013d1-load-diagnostics

器件型号:TPA2013D1
主题中讨论的其他器件: TAS2505-Q1

大家好、

我的客户询问是否可以向 TPA2013D1添加外部开路负载诊断?

想法是:我们使用 TPA2013D1、但不使用输出直流阻断电容器。 在诊断过程中、我们希望在一个负载端子上添加外部偏置电压(例如连接到 Vdd 的10kOhm 电阻器)、并测量第二个负载端子上的电压。

您能不能提出建议、这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    也许您可以考虑使用本文档中建议的诊断电路之一: http://www.ti.com/lit/an/sloa250b/sloa250b.pdf

    本说明适用于 TAS2505-Q1、但 TPA2013D1也是 D 类放大器、因此也适用于此类放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器