This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:如何为 TAS2559/TAS2560放置焊盘中的过孔

Guru**** 2527660 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847664/tas2559-how-to-place-the-via-in-pad-for-tas2559-tas2560

器件型号:TAS2559

您好!

需要在 TAS2559/2560的焊盘(焊盘中的过孔)上添加过孔、  焊盘尺寸为0.245mm、焊盘中的过孔尺寸是多少?   

或者,过孔在4个焊盘中?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meican、您好!

    为了使焊球能够正确焊接到焊盘上、最小的过孔直径会更好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器