This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805MPWPR 输出为15W 持续10秒后、芯片过热并受到保护。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847289/tas5805m-after-the-tas5805mpwpr-output-is-15w-for-10s-the-chip-is-overheated-and-protected

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

在 TAS5805MPWPR 输出为15W 持续10秒后、芯片过热并受到保护。 输出扬声器为4欧姆、底部散热焊盘接触良好。 请检查原理图。

e2e.ti.com/.../SPK8311-CD-Main-Board-_2800_Rev1_29005F00_20190904-4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    TAS5805是 OT 关闭以保护器件免受热损坏。 持续时间取决于系统热设计:

    1. PCB:(重要)
      1. PCB 层:( TI EVM 中为4层)
      2. 铜厚度:(TI EVM 中为2oz)
      3. 布局和放置
      4. TAS5805的散热焊盘与 PCB 的接触面积:建议大于90%。
    2. PVDD
      1. PVDD 越高、效率越低、热量越大;
    3. 配置:  
      1. 原理图设计
        1. 电感器:较大的值,较小的 DCR....
        2. Zobel 电路? 它将降低效率。
      2. fsw
        1. 请尝试在您的案例中使用 fsw=768KHz。
      3. 调制
        1. 1SPW 模式具有更好的开关频率;

    请参阅 TI 的 TAS5805 EVM 以了解热性能的改善。

    此致、

    别名